Acción de entrada: Cambio Visualización Permalink

Tab. 837: Zoom a la visualización

Visualización que se muestra a la entrada del usuario

«Asignar»

Visualización que se selecciona de entre todas las visualizaciones disponibles en el proyecto o las bibliotecas.

Por ejemplo: ‎visMain‎

«Asignar expresión»

Variable (‎STRING‎) que contiene el nombre de la visualización

Ejemplo: ‎PLC_PRG.strVisu‎ para el siguiente código de aplicación: ‎strVisu: STRING := 'visMain';‎

El orden en que se muestran las visualizaciones según las entradas del usuario se guarda internamente. Las siguientes opciones utilizan esta información.

«Visualización previa mostrada»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Visualización que ya se ha mostrado antes de la actual

Requisito: Ya se ha producido un cambio de visualización.

«Siguiente visualización mostrada»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Visualización que es la siguiente en el orden de llamada después de la actual

Requisito: Ya se ha producido un cambio de visualización que fue llamado por «Visualización previa mostrada».